This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:是否参考输出相位变化、备选器件?

Guru**** 2928780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845880/lmk04616-ref-to-out-phase-variation-alternative-device

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

我们在我们的系统中发现了一个主要的相位变化源、即 PLL 的"基准到输出"相位、我们使用它来锁定到从 LMK04616分布的250MHz、从而为我们的射频 DAC 生成6GHz 采样时钟、 实际上、温度依赖性很严重(>5ps/deg C)。

您能否推荐任何具有良好的基准到输出相位稳定性、尤其是在温度范围内的 PLL?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已分配此 TT、我们将很快返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我想签入这个、是否有任何更新?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    首先、您是否在零延迟模式下使用 LMK04616? 零延迟模式将输出分频器路由回作为反馈、从而使基准和输出之间的延迟变化小得多。

    如果 LMK04616上的零延迟模式仍然不足以获得所需的性能、我建议改为在零延迟模式下使用 LMK04832。

    此致、