This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:EVM 软件输入基准缓冲器选择与数据表不匹配

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/844118/cdce62002-evm-software-input-reference-buffer-select-does-not-match-data-sheet

器件型号:CDCE62002

在 EVM 中、选择 LVDS 输入缓冲器、设置 INBUFSELX = 1、INBUFSELY = 0。 数据表指示为了在输入上选择 LVDS、它应该为(X、Y)=(01)。

EVM 有误或数据表。 哪一个是正确的? 我倾向于数据表是否正确、因为修订历史记录中有一条注释说明位0和位1已更正。

此外、当数据表中的某些参数列在右侧、而其他参数列在右侧、MSB 时、这种情况非常令人困惑。 所有输入和输出缓冲器选择位在右侧列出 MSB、智能多路复用器位在右侧列出、所有其他参数在右侧列出 LSB、如表所示。  

寄存器2中有许多位被列为保留或仅供 TI 使用。 但是、数据表并未指示写入寄存器2时应写入这些位的内容。 我已经将这些位设置为零、这是正确的吗?

最后一条评论。 EVM 软件有一个按钮用于 EEPROM 写入、另一个按钮用于 EEPROM 写入+锁定。 数据表在修订历史记录中显示、删除了对 EEPROM 锁定的引用。 此功能不再可用吗? 在任何情况下、我都无法使 EEPROM 功能正常工作、这并不是什么大问题、因为我不需要。

谢谢

Jerry Ethridge

SR 硬件工程师

由 Harman 提供的 AMX -达拉斯

3000研究驱动器

德克萨斯州理查德森 75082

电话:469.624.7611

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我检查了之前版本的数据表、LVDS 和 LVPECL 确实从修订版 D 换至修订版。 我还找到了一个内部文档、其中解释了之前 LVDS 和 LVPECL 的代码不正确。 因此、您是对的、当前数据表是正确的。

    对于保留位、请使用软件中的默认设置。 转至 File -> Save As、然后从保存的文件中检查寄存器设置。 最后四位是地址位、前28位是数据位、MSB 优先。 有关详细信息、请参阅图35。

    是的、请遵循数据表、不要使用最近的数据表修订版本所删除的功能。

    此致、

    Hao