This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:寄存器0x13e 无效

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845134/lmk04828-reg-0x13e-no-effect

器件型号:LMK04828

您好、专家

    我计划仅为 sysref 生成一个脉冲、在将0写入寄存器0x13e 后、它仍会生成8个脉冲、我确定寄存器0x13e 写入正确 、因为 我可以读回寄存器0x13e。 那么、是否有任何序列可修改该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事下周再见。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x13E 确实控制脉冲数量、它可以设置为1、2、4或8。

    正确编程后、无论它是由引脚模式还是 SPI 控制、都应该有效、因此必须有其他一些原因。

    请尝试其他设置以确认寄存器编程正常。

    谢谢、

    Liam