This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:最小/最大数据表值、设计裕度。

Guru**** 2559730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845814/lmk04828-ep-min-max-datasheet-values-design-margin

器件型号:LMK04828-EP

大家好、  

我正在与可能对 LMK04828-EP 感兴趣的客户合作。 请帮助回答以下问题:  

回复:第8页的数据表参数表、您能否确认最大/最小参数在 3.15V < Vcc < 3.45V、 -55C 至105C 范围内得到保证。  

在我们的案例中、VCO0的频率为2457MHz、非常接近 LMK04828-EP 的 VCO0的下限、在-55C 至105C 的温度范围内使用非常接近 VCO0最小值的器件是否存在任何问题?  

提前感谢  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已分配此 TT。 我们很快会回来。

    此致
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、您对以上内容有什么了解吗?  

    谢谢  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、最小最大值是跨条件的。  典型数字是在标称电压和室温下。

    HH VCO 频率范围具有一定的裕度、以适应过程电压和温度范围、因此只要在该范围内、就不会出现任何问题。

    此致、