This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:编程周期数

Guru**** 2928060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845431/lmk05028-number-of-programming-cycles

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

根据数据表、允许对 EEPROM 进行100次编程。 如果超过此数字、会发生什么情况?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已分配此 TT。 我们很快会回来。

    此致
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    经过100次编程后、我们无法保证在最坏的情况下 EEPROM 中正确编程和保留数据。

    为了进行评估并在室温下的标称条件下在工作台上进行原型设计、您通常可以看到超过100次成功写入 EEPROM 的数量级。

    此致、