This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846195/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

我们了解改善杂散接近的方法。  我们的问题与使用 MASK_SEED 和我们遇到的不稳定性有关。

 

启用了 MASK_SEED 和给定的 MASK_SEED 编号后、我们将获得良好的杂散性能。  但是,如果我们选择并取消选择“mash_reset_N”,则有时未更改的 mash-seed 的杂散性能会变为不需要的结果。  它是不可重复的。  所有这些都使用 LMX2595EVM 评估板和软件。

 

我们在实际电路中看到对 PLL 的相同影响。  在给定频率下、使用给定的 mash_seed、有时我们会获得所需的杂散性能、但有时我们不会、就像 mash_seed 函数不重复一样。

中的参考频率为100MHz。 相位比较频率为200MHz 输出频率为7502.5MHz。 我们也可以在其他频率看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    已分配此 TT。 我们很快会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正确、如果您使用 MUS_SEED 来减少杂散、则 MUS_SEED 不可重复、不一致且不是非易失性的。  

    您的小数 DEN 和 Mash 顺序是什么?