This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:环路滤波器

Guru**** 2929210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846294/lmx2595evm-loop-filter

器件型号:LMX2595EVM

只是一个想法… 我使用了来自不同制造商的许多 PLL 评估板。 我发现从主板上移除小型 SMD 组件以填充新的 PLL 滤波器环路非常麻烦。  模块化环路滤波器系统。 ...instead 从主板上卸下组件如何使用某种微型插座和外部迷你板... 用户只需将自己的定制 PLL 环路滤波器电路板插入主板 即可?????  我认为、在单独的电路板上工作可能比在许多焊接和脱焊步骤中损坏敏感产品的风险更好。  (抱歉,我是法国人,所以我的英语不是完美的)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    已分配此 TT。 Noel 将很快回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    首先、感谢您的反馈。

    直到我加入了产品开发团队、我才知道为了将 EVM 公开、我必须遵循很多规则或流程。 简而言之、单板是构建 EVM 的"平衡良好"方式。  

    总之、我们将了解如何使其更方便用户使用。 再次感谢您的反馈。