This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:交流耦合 HCSL 输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1, LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845672/lmk00334-q1-ac-coupled-hcsl-input

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK00338EVM

您好!

在 我的设计中,LMK00334-Q1差动 HCSL 时钟输入来自一个时钟发生器,我想在发生器和 LMK00034-Q1之间使用交流耦合。 在 LMK00034-Q1数据表中、我发现"CLKIN 输入的内部偏置电压约为1.4V"(第16页)、但我没有发现 CLKIN *引脚上是否也存在内部偏置电压?

如果 CLKINX*引脚(CLKIN0*和 CLKIN1*)没有内部偏置电压,我认为我需要使用直流耦合。 在 LMK00334-Q1数据表中,VCMD (差分输入共模电压)的最小值为0.25V,但发生器输出共模电压最小值也为0.25V,没有裕度,在本例中,直流耦合是否正常?

谢谢你。

此致。

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    是的、直流耦合正常。 我建议对输入进行直流耦合。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane

    1.  CLKIN 引脚和 CLKIN *引脚上是否都有内部偏置电压?

    如果未使用输入引脚:OSCIN、CLKin1、CLKin1*,这些引脚是否可以保持悬空?

    此致

    谢谢你

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    A1。 我刚刚在 LMK00338EVM 上测量了它。 CLKINX BIAS = 1.08V、CLKINX* BIAS = 1.35V。 对于此测量、使用默认 EVM 组件时没有输入/输出。

    答2. 是的、这些未使用的引脚可以保持悬空

    此致、
    通道