请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: LMX2594
CDCI6214时钟发生器是否需要对每个器件进行调优或校准?
我的意思是、是否存在需要使用唯一时序或校准数据对每个器件进行编程的器件间差异? 如果我使用相同的配置对其中的500个器件进行编程、那么所有这些器件的输出时钟是否相同? (假设输入源是足够高质量的基准。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.