主题中讨论的其他器件: LMX2594
我正在尝试使用 TICSPRO-SW v1.6.10.0为 LMX2594创建配置文件。 我注意到、当我更改 PLL 设置时、Raw Registers 选项卡中的 R0不会更新。
例如、当我加载时、默认配置 R0显示0x00251C、这是合理的、因为 R0[8:7]是2'B10、因为 FPD 设置为200MHz。 现在、如果我通过禁用倍频器将 FPD 更改为100MHz 并返回到 Raw Register 选项卡、R0仍然显示与之前相同的值。
这只是一个示例。 对于我的应用、我将以不同的方式配置 PLL。 但我看到 R0的相同行为未根据 FPD 正确更新。
这是正常的吗?
此致、
Jerry