This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:TICSPRO-SW 不更新寄存器值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845494/ticspro-sw-ticspro-sw-not-updating-register-values

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我正在尝试使用 TICSPRO-SW v1.6.10.0为 LMX2594创建配置文件。 我注意到、当我更改 PLL 设置时、Raw Registers 选项卡中的 R0不会更新。

例如、当我加载时、默认配置 R0显示0x00251C、这是合理的、因为 R0[8:7]是2'B10、因为 FPD 设置为200MHz。 现在、如果我通过禁用倍频器将 FPD 更改为100MHz 并返回到 Raw Register 选项卡、R0仍然显示与之前相同的值。

这只是一个示例。 对于我的应用、我将以不同的方式配置 PLL。 但我看到 R0的相同行为未根据 FPD 正确更新。

这是正常的吗?

此致、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    倍频器不在 R0中、而是在 R9中。  

    R0[8:7]为 FCAL_HPFD_ADJ。

    在菜单栏中、单击"选项"、确保选中"自动更新"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。 如果你读了我写的内容、我不是说倍频器在 R0中。 我通过禁用倍频器将 FPD 从默认的200MHz 更改为100MHz、因此可以预期设置 R0[8:7] FCAL_HPFD_ADJ 从2'b10'更改为2'b01、但这种情况并非如此。

    1:100MHz< FPD≤150MHz2:150MHz< FPD≤200MHz

    2:150MHz < FPD≤200MHz

    我启用了自动更新。

    还有其他想法吗?

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     FCAL_HPFD_ADJ 不会更新、您需要手动将其设置为与 FPD 匹配。

    原始寄存器页面中的所有寄存器将根据其他页面中的设定值自动更新。