This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:BPM Microsystems TXT 文件支持

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845418/lmk03328-bpm-microsystems-txt-file-support

器件型号:LMK03328

您好、TI 支持。

尝试在 BPM Microsystems 编程器上对 LMK03328RHS 器件进行编程、其中规定该算法将解析 TI 工具生成的输出文本文件。 我们收到了客户提供的.EPR 文件。 将.EPR 文件转换为可接受的文本文件以供 BPM Microsystems 编程器使用的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅以下屏幕截图。 在 TI.com 上下载 Ticspro、然后转至 EEPROM 选项卡、执行(1b)导入 EEPROM 文件-> GUI 映射。 然后将右侧的信息复制并粘贴到一个 txt 文件中。 此致、
    Hao