This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:方波

Guru**** 2874600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/844330/lm567c-square-wave

器件型号:LM567C

您好、我们希望询问您是否可以帮助我们处理客户的询问。

查询:

" LM567是否检测到方波? 我尝试在中使用此功能的应用是检测0-5V 方波的频率、仅检测零信号和正信号。 我不确定是否需要负半部分按预期工作。"

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只要输入满足数据表第5页中指定的要求、就不会出现任何问题。 因此、只要频率低于100kHz、5V 电源轨输入信号的接地端应良好。 方波的谐波将由外部滤波器滤除、因此不应担心。 但是、如果客户关心这些谐波、他们可以构建一个简单的外部 RC 滤波器、将方波转换为正弦波。

    此致、

    Hao