This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:设置频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/844131/lmc555-setting-the-frequency

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555NE555

我们希望使用 LMC555生成300kHz 频率、并希望检查该器件是否可以在非稳态模式下生成占空比为50%的300kHz 频率。 提出这一问题的原因是、数据表的主要特性强调 了它支持高达3MHz 的运行频率、但数据表的其余部分不太愿意提供扩展频率数据。  

我们能否使用控制引脚来控制 OSC 输出-高"停止"和低"打开":

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    300kHz 没问题。 对于接近50%的占空比、时序恢复器可连接至输出引脚。   

    LMC555和 TLC555非常相似。

    数学看起来也不错。 该公式使用放电引脚针对 RA 和 RB 进行设置。 它也可用于使用输出引脚的 RC。

    VOL、VOH、TPH、TPHL 值基于5V 电源采样数据。  

    可能需要稍微调整 RC 值以使频率居中。 电容器容差也是导致频率变化的重要因素。

    使用 RESET 引脚停止和启动输出时钟。

    请注意、第一个脉冲将具有更长的输出高电平时间。 原因是、计时电容器在第一个脉冲时以0V 开始、在每隔一个脉冲时以1/3 VDD 开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-我还运行了非 NE555的仿真、尽管 RC 有所不同、 但它在300kHz ~ 50%输出下运行良好。  

    问题1:LMC 和 LLC555在频率响应方面与 LMC555类似吗?

    问题2在我的仿真中、我 使用 RST 或 CV 作为 EN 引脚来启动/停止 时钟~您可以建议使用哪种方式、因为我们需要 EN 信号来启用启动关闭时钟输出

    我的 LTC NE555仿真(随附原理图)  

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../NE555_5F00_simulation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    LMC555比 TLC555快一点。 NE555速度要慢得多、无法产生300kHz 输出。  

    复位引脚在停止和启动时将非常有效。 控制引脚无法正常工作。 必须将控制引脚断开才能以所需的速率运行、并将其短接至地、否则 VDD 可能会停止计时器或运行意外脉冲。