This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要40MHz 至6.25kHz 时钟分频器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMK04610, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843985/40mhz-to-6-25khz-clock-divider-needed

主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04832LMK04610LMK05318

您好!

我们正在寻找一个低温度系数时钟发生器/分频器、以便从40MHz TCXO 获得6.25kHz 的频率。

任何建议都是非常欢迎的

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    有几种方法可以做到这一点:

    • 如果唯一需要的是分频器、LMK04828、LMK04832或 LMK04610可以采用40MHz 的频率并直接分频至6.25kHz (LMK04828和 LMK04832上的 SYSREF 分频、LMK04610上的通道分频)
    • 如果分频器输出相位需要与 TCXO 相位对齐、LMK05318可以将 TCXO 作为基准输入、并在零延迟模式下在 OUT7上生成6.25kHz 信号、将输出用作相位检测器的反馈、以确保输入和输出相位之间的精确对齐。 请注意、这还需要额外的 XO、但 XO 的频率和相位噪声特性并不重要。

    此致、