This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:CDCLVC1110

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843981/cdclvc1110-cdclvc1110

器件型号:CDCLVC1110
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1102.

它可以驱动的最大容性负载是多少?

我的设计在一个板上有一个时钟发生 器、其输出连接到 CDCLVC1102、而 CDCLVC1102输出通过 SMA 连接器连接到另一个板、我假设我的电路的所有容性负载大约为50pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CDCLVC1104可以驱动50pF 负载。 如果您有其他需要考虑的要求、请告诉我。

    此致、
    通道