This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:频率计算

Guru**** 2802115 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861372/cdce6214-q1-frequency-calculation

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCI6214CDCE6214

您好!

根据 PLL 配置获取 CDCE6214输出频率的公式是什么。 它与 CDCI6214数据集第94页上给出的公式类似。

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    它们不完全相同。 我们下周再见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这只是常见的 PLL 频率计算:F_VCO = PFD *(N + NUM / DEN)、而 f_OUT = f_VCO / PS / CH_DIV。 其中 f_VCO 为 VCO 频率;PFD 为相位频率检测器频率;N 为反馈 N 分频器;NUM 为分数反馈分频器的分子、DEN 为分母;f_OUT 为输出频率;PS 为预分频器(VCO 之后的第一级分频器);CH_DIV 为通道分频器。  

    我建议下载 Ticspro 以了解器件的工作原理。  http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您进行频率计算。 我正在尝试从74.25MHz 振荡器生成2.3203125MHz 频率。

    我按如下方式配置寄存器:

    ip_rdiv = 2 、因此 f_pfd = 37.125

    PLL_NC = 65、 PLL_NUM = 5、 PLL_DEN = 1、  因此 f_VCO = 2598.75MHz

    PLL_PSA = 1、 CH1_iod_div = 224

    使用上述配置时、预期输出频率为 2.3203125MHz、但输出频率为2.18772MHz。 请帮助解释为什么频率存在差异? 频率也会通过更改 MASK_ORDER 值来更改。

    是否有适用于 Linux 平台的 Ticspro 版本?

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    否、我们没有 Linux 版本的 Ticspro。 请检查两件事。  

    1.确保在更改频率设置后向位"recal" R0[4]写入"1"、或向位"swrst" R0[2]写入位。 前者是 VCO 重新校准、后者是软件复位。 两者都可以启动 VCO 重新校准。

    2.读回"lock_det" R7[0]位以确保 PLL 已锁定。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、PSA 仅为4、5或6。 查看最新的编程手册: http://www.ti.com/lit/ug/snau247b/snau247b.pdf

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、2598.75/37.125 = 70。 我想您可以将整数 N 分频器设置为70?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果公式不清零、则 N + NUM / DEN 表示 N +(NUM / DEN)

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了 VCO 重新校准并读 回了位"LOCK_DET" R7[0]、值 R7[0]= 1。 仍然没有达到所需的频率。

    我设置寄存器位 PLL_PSA = 1 (PSA 值= 5)。

    使用 N +(NUM / DEN)等式。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您是否仍在使用 N = 65、PLL_NUM = 5、PLL_DEN = 1?

    应为 N = 70、PLL_NUM = 0且 PLL_DEN = 1。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我在 N = 70、PLL_NUM = 0且 PLL_DEN = 1的条件下获得所需的频率。

    但根据公式 N = 65、PLL_NUM = 5、PLL_DEN = 1或 N = 65、PLL_NUM = 10、PLL_DEN = 2、也应提供所需的频率。 通过使 PLL_NUM = 0、我们将使(NUM/DEN)因子为0。  PLL_NUM 和 PLL_DEN 的用途是什么。

    谢谢

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    PLL_NUM 是 PLL 分数反馈分频器的分子、PLL_DEN 是分母。 N 是分频器的整数部分。 例如、分压器分压比为6144/125时、N = floor (6144/125)= 49。 num = 6144 mod 125 = 19。 DEN = 125。

    在使用整数模式的情况下、只需设置 NUM = 0和 DEN = 1。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。

    是使用  R27寄存器的 MASK_ORDER 位确定整数模式还是分数模式? 我使用 的是 MASK_ORDER = 2。  一阶、二阶 和三阶调制器的含义是什么?它如何影响输出?

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如果未使用小数 PLL、则可以将小数顺序(混频顺序)设置为整数模式、在这种情况下、R27[1:0]可以设置为0。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的支持。  

    此致、

    Akshay