This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:锁定输出数据流(来自 DAC38RF82EVM 的9Gsps)到外部时钟源(SMAj4)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860955/lmk04828-locking-output-data-stream-9gsps-from-a-dac38rf82evm-to-an-external-clock-source-smaj4

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82EVM、 DAC38RF82、

你(们)好。

我将 DAC38RF82EVM 与 TSW14J56EVM 结合使用来运行光学实验、在该实验中、我要将输出数据流(8.84736Gsps)与 DAC 同步(根据下面给出的配置进行设置)、 脉冲激光器触发器给出的外部时钟源的频率为80.028MHz:

e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_8847p36MSPS_5F00_PLL_5F00_8bitsmode_5F00_VCXO.cfg

我的想法是使用嵌套0延迟双环路、在 clkin1 (脉冲激光的80.082MHz 源)和 DAC 转换的8.84736Gsps 的数字数据之间实现固定相位关系。

根据我设置的参数 、我将使 PLL1 LD 和 PLL2 LD 变为绿色(当我从 SMA J4上拔下激光时钟时、LD 关闭)。 因此、我假设两个 PLL 都已锁定、并且所有时钟都处于同相状态。 尤其是8.84736Gsps 的 DAC 采样时钟与我的激光时钟同相。

在此阶段、我生成一个波形、并将其与激光时钟一起发送到快速示波器。 我希望、如果锁定工作正常、两个脉冲会一起移动、但当我在激光时钟上触发时、我会看到生成的波形来回波动。  

可以帮您解决这个问题吗? 您能建议我在 GUI 中使用哪些设置吗?

谢谢  

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    在我们进入配置设置之前、我有几个问题:

    1. 激光脉冲频率是80.082MHz 还是80.028MHz? 我在上面找到了这两者。 122.88MHz VCXO 无法与80.082MHz (N 分频器过大)配合使用、我之前看过一些有关80.028MHz 激光的文献、因此我假设80.028MHz 是正确的。
    2. 我是否正确地理解了您正在以与脉冲激光器相同的频率合成 DAC 的时钟、因此您的理论是、激光时钟应具有与 DAC 相同频率合成输出的恒定相位差? 假设您的 DAC 模式扩展了(DAC 样本/秒)/GCD (激光时钟、DAC 数据时钟)条目、我同意激光脉冲对 DAC 信号具有恒定的相位偏移。  

    此外、在您发送的配置中、我会观察到以下情况:

    • FB_MUX 被启用并设置为使用 DCLKout6、但 DCLKout6未启用(CLKout6_7_PD=1)。 您用于零延迟的时钟必须启用才能使零延迟工作。 因此、配置未锁定到 CLKin1。 我在该设计中看到的唯一有效输出是 DCLKout0和 DCLKout2。 (设置了 SDCLKout1_PD 和 SDCLKout3_PD、因此两者都不发送 SYSREF。 此外、SYSREF 分频对应于20/3的数据时钟速率、该值是否适合您的应用? 只需再次检查。)
    • 此外、对于嵌套零延迟、输出必须用作 PLL1的反馈。 这需要 PLL1_NCLK_MUX = 1、但在您的配置中、我看到它被设置为0 (从 OSCin 信号提取反馈)。
    • CLKin1_OUT_MUX 未设置为驱动 PLL1。 它似乎被设置为向 VCO_MUX 提供外部 VCO 信号。
    • PLL1_LD 和 PLL2_LD 指示灯似乎都设置为 PLL2 LD。 因此、即使 PLL1未锁定、两个灯都将变为绿色是有道理的:如果 VCXO 频率处于活动状态且接近正确、则无论 PLL1的设置如何、PLL2都应能够锁定到 VCXO 输出。

    我建议对配置文件进行以下修改(假设80.028MHz CLKin1输入):

    • 0x13F 0x09 (将 PLL1_NCLK_MUX 设置为 FB_MUX 源、DCLKout6)
    • 0x147 0x1A (将 PLL1输入设置为 CLKin1)
    • 0x155 0x00
    • 0x156 0xF7 (将 PLL1 CLKin1 R 分频器设置为247)
    • 0x159 0x1E
    • 0x15A 0x00 (将 PLL1 N 分频器设置为7680)
    • 0x11E 0xF1 (启用 CLKout6_7、断电数字延迟块(因为不需要)、将 OUT6置于旁路模式)
    • 0x11F 0x00 (将 DCLKout6的输出缓冲器设置为断电、因为0延迟抽头位于缓冲器之前、不需要缓冲输出格式;请参阅 LMK04828数据表中的图12)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    首先、非常感谢您的帮助。 回答您的问题:

    1) 1)激光以80.0823 MHz 的频率脉冲、标准偏差为99.50 KHz (这确实是我馈入 clkin1的频率)。

    2) 2)这正是我的意思。

    附件中的.cfg 文件只是为了从 DAC 中生成8.84735Gsps 信号。 由于我是通过 GUI 进行的、因此.cfg 中未设置激光锁定。 很抱歉。

    无论如何、我都通过 GUI 转换了您的所有参数

    • 0x13F 0x09 (将 PLL1_NCLK_MUX 设置为 FB_MUX 源、DCLKout6)
    • 0x147 0x1A (将 PLL1输入设置为 CLKin1)
    • 0x155 0x00
    • 0x156 0xF7 (将 PLL1 CLKin1 R 分频器设置为247)
    • 0x159 0x1E
    • 0x15A 0x00 (将 PLL1 N 分频器设置为7680)
    • 0x11E 0xF1 (启用 CLKout6_7、断电数字延迟块(因为不需要)、将 OUT6置于旁路模式)
    • 0x11F 0x00 (将 DCLKout6的输出缓冲器设置为断电、因为0延迟抽头位于缓冲器之前、不需要缓冲输出格式;请参阅 LMK04828数据表中的图12)

    遗憾的是、我无法将 PLL1 N 分频器设置为7680 (GUI 上允许的最大值为4095)。 对于该产品、这是软件问题还是 N 分频器无法设置为如此高?  因此,我尝试了与2488.32和80.0823非常匹配的数字,即 N-divider = 1337和 R-divider = 43,即使 80.0283*1337/43 = 2488.32179302,这并不是精确的值。 您可以检查附加的照片。

    您提出了什么解决方案?

    再次感谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我刚刚创建了一个新的.cfg 文件、并使用新设置将其加载。 现在、我可以看到 N 分频器设置为7680。 然而、我仍然无法看到 pll1绿色 LED 亮起。 我想知道 N 分频器=7680实际上是设置还是 GUI 刚刚显示它。 您能否检查此.cfg 是否正确?  e2e.ti.com/.../lock9gsps.cfg

    此外、我使用与时钟输出6相同的设置启用了时钟输出4 (DCKL 类型= LVDS)、并且我看到此和与 LMK 同步之间的相位对齐(即 SMAj24和 SMAj8)、我希望这是正确的。

    2488.32Mhz 处的反馈时钟似乎无法锁定到我的激光时钟源。 我是否应使用 PLL1相位检测器设置、R 延迟或 N 延迟进行相位调整?

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这是我在使用相位检测器设置和保持模式后最后一次尝试配置文件。

    e2e.ti.com/.../locking_5F00_to_5F00_laser_5F00_attempt.cfg

    遗憾的是、尽管我仍然看到 DAC 锁定 LED 亮起、PLL1和 PLL2 LED 也亮起(但 PLL1 LED 灯相当暗)、但我看不到任何改进。 因此、我一直在使用保持设置、因为 LMK 始终无法找到锁定条件。 无论如何、为了检查锁定是否至少部分正常工作、我使用 DAC 生成了一个脉冲、以研究激光时钟与 SMAj4 (粉色轨迹)之间的时间直方图相关性以及 DAC 生成的脉冲(蓝色轨迹)、如下图所示。

    如您所见、直方图完全平坦、这意味着两条布线根本不相关、一个信号与另一条信号在随机时间出现。

    我想知道还有什么问题。 您可以向我提供一个良好的配置文件、并为我的错误提供解释吗?

    此致

    提前感谢您的重要回复

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek、您能查看我在上 一周写的以下评论吗? 您能给我更多的见解吗?

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。。  PLL1和 PLL2 LED 也会亮起(但 PLL1 LED 灯相当暗)"

    PLL1可能无法很好地锁定。

    "遗憾的是、我无法将 PLL1 N 分频器设置为7680 (GUI 上允许的最大值为4095)。 对于该产品、这是软件问题还是 N 分频器无法设置为如此高?  因此,我尝试了与2488.32和80.0823非常匹配的数字,即 N 分频器= 1337和 R 分频器= 43,即使 80.0283*1337/43 = 2488.32179302,这并不是精确的值"

    这就是原因。 根据基准、VCXO 频率、VCO 频率、我们必须 匹配精确频率和整数分频器。 频率为122.88MHz 的 EVM 专为无线应用而设计。 您可能可以考虑为您的应用更改 VCXO。