This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028中的 EEPROM 和 SRAM

Guru**** 2512415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861175/lmk05028-eeprom-and-sram-in-lmk05028

器件型号:LMK05028

大家好、

根据数据表、SRAM 和 EEPROM 中有509个字节、寄存器映射中有800个字节。  客户希望了解 EEPROM 和 SRAM 中这些寄存器地址之间的相应关系、然后可以使用板载 MCU 对 EEPROM 进行编程。

您能给一些评论吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    AE 将为您找到 EEPROM 文档。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    我们目前没有这样的文件。  是否仍需要此信息?  如果是、是否有时间表、这将是有用的信息?

    73、
    Timothy