This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:不同分频器之间的输出偏斜

Guru**** 2928220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859944/lmk01801-output-skew-between-different-divider

器件型号:LMK01801

尊敬的所有人:

我想问一个有关输出时钟偏斜的问题。

数据表列出了相同分频器之间的偏差值、但不包括不同分频器之间的偏差值。

我们的客户希望了解不同分频器之间的偏斜值。

不同分频器输出之间是否存在分频器偏斜数据?

(如果你不知道、我很高兴你能告诉我价值是多少。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我可以提供的最好值是典型单元的基准测量值。 50MHz 差分输出时各组之间的最大偏斜为400ps。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane

    感谢你的答复。

    50MHz 差分输出的最大组间偏差为400PS。

    例如、如果两个组之间存在偏差、但同一组中存在不同的分频器(例如、CG1和 CG2分频器偏斜)、您是否具有50MHz 差分输入的偏差数据?

    是否如上所示为40ps?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane

    我们的客户要求快速回复。

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我将检查数据。 如果我发现任何问题、我明天会告诉您。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane:

    感谢你的答复。

    我们的客户要求快速回复。

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    使用有限选择的输出分频器进行的偏斜测量表明、通道8和12之间的输出偏斜在电压和温度范围内可能会变化+/-16ps。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane

    感谢你的答复。

    '通道8和12之间的输出偏斜会随电压和温度的变化而变化+/- 16ps。'

    上述±16ps 是正确的。 这是否可以识别出输出偏斜的最大绝对值为16ps?

    此外、该结果数据是否适用于50MHz 差分输出?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    仅当分压器值为7或8时、才会观察到+/-16ps。 需要检查其他分频器以保证最大值。 输入频率为1GHz、1.5GHz、2GHz 和2.5GHz。 输出频率为142.9MHz、125MHz、214.3MHz、187.5MHz、285.7MHz、 250MHz、357.1MHz 和312.5MHz。

    此致、
    通道