This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:AUX IN CAN 接受 LVCMOS 2.5V 电源

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE62002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855840/cdce62002-aux-in-can-accepts-lvcmos-2-5v-supply

器件型号:CDCE62002

您好!

我们将 CDCE62002用作时钟恢复电路。 在此配置中、我们将直接从 FPGA 馈送 AUXIN 输入。 它实际上是交流耦合和2.5V 逻辑。 我们的 AUXIN_VCC 被提供至3.3V。 当我们在这个传感器中工作时。 我们将获得不同的频率。 我们实际上对一个输出进行了编程、以获得125MHz。 但我们得到的是147MHz。 当我们将输入频率更改为其他频率时、输出也是147MHz。 请查看问题并提出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请阅读数据表、了解如何设置寄存器以获得正确的频率。 用户指南中提供了 TI EVM 的原理图。 您可以参考该图并检查原理图。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经了解了 EVK。 在 EVM 中 、可以为 AUX_IN 提供 LVCMOS 和晶振。 在数据表中、没有提到 AUX_IN 可以接受 LVCMOS 输入的地方。 我们设计的原理图使 AUX_IN 采用 LVCMOS。 此 AUX_IN 的直流-直流规格未在用户指南和数据表中指定任何位置。

    我们仅根据数据表进行编程、我们使用 TI 的 CDCE62002软件来获取寄存器值并将其编程到 TI 芯片。 SPI 编程仍然无效、VCO 校准未进行。 但是、当我们写入 EEPROM 时、它会起作用。

    我们还会遇到另一种情况、即 PLL_LOCK 引脚提供 PWM 输出。 它是由 REF_IN 中的抖动造成的吗?

    请在这方面提供帮助。

    谢谢

    Joseph George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    恐怕我不明白。 您能否向我展示一下在 EVM 中、AUX_IN 可以接受 LVCMOS 输入的位置? 我记得、该引脚专门用于单端无源晶振。

    SPI 编程是另一个问题。 它与不正确的输入无关。 请提供更多有关您所做的工作以及它如何工作的详细信息。 请通读数据表9.5.1。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    请查看以下文档、

    http://www.ti.com/lit/ug/scau034/scau034.pdf

    两/四输出低相位噪声时钟评估板 - 第- 3页

    第二个输入(AUX IN)可支持频率范围为2MHz 至42MHz 的晶体或频率高达70MHz 的单端输入(LVCMOS)。 CDCE62002EVM 支持驱动来自板载5mm x 3.2mm SMD 晶振的 AUX IN 信号。 如果中的 AUX 由 SMA 交替驱动、则必须移除板载晶体、并且 R65应安装一个0Ω Ω 电阻器。

    当我们通过 SPI 进行 VCO 校准-编程时、不会发生这种情况。

    但是、当我们切换 PD 引脚时、会发生这种情况。

    我将尝试用一个示例来解释 SPI 编程问题。

    现在假设我的输出分频器(O)设置为1、我们要将其更改为2。 -我们通过 SPI 向相应的寄存器发送相同的命令。 此变化不会反映在输出端。

    相反、如果我们对 EEPROM 进行相同的编程更改、那么此时输出将发生变化(dividey2)。

    请查看相同内容并获取相关帮助。

    谢谢

    Joseph George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我明白了。 恐怕 LVCMOS 输入中没有任何 AUX 数据。 至于 SPI 通信、我仍然有点困惑。 EEPROM 仅在下电上电后生效(EEPROM 内容在上电时传输到寄存器)、因此我不确定为什么在写入 EEPROM 后立即生效。 您是否仍在使用 TI GUI 进行上述实验? 如果是这种情况、您能否从基本的完整性检查开始?  

    1、观察示波器上的 SPI 信号。

    对断电位(R2[7])进行编程、以查看器件是否断电。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我们实际上使用 Kintex 7 FPGA 对芯片进行编程。

    是的、我们已经在示波器中观察到了相同的情况、并且通过它们发送的所有时序和数据都是正确的。

    是的、我们尝试对断电位进行编程、但正常编程中也没有发生这种情况。

    谢谢、

    Joseph George。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请检查另外两件事:

    1.将原理图与 TI EVM 原理图进行比较(在 EVM 用户指南中)

    2.确保 SPI 主器件正常。 (从您熟悉的另一个 SPI 从器件开始)。  

    此致、

    Hao