使用 LMX2594进行调优时(使用与 LMX2594评估板相同的原理图设计)、尽管 PLLatinum 仿真预测的锁定时间在~70us 范围内、但锁定时间从120us 到200us 不等。 Fosc 为100MHz、环路带宽为387kHz。 同时还使用了部分辅助功能、因此我预期的锁定时间会比仿真的锁定时间快。 我尝试实现小于100us 的锁定时间。 我们非常感谢您的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 LMX2594进行调优时(使用与 LMX2594评估板相同的原理图设计)、尽管 PLLatinum 仿真预测的锁定时间在~70us 范围内、但锁定时间从120us 到200us 不等。 Fosc 为100MHz、环路带宽为387kHz。 同时还使用了部分辅助功能、因此我预期的锁定时间会比仿真的锁定时间快。 我尝试实现小于100us 的锁定时间。 我们非常感谢您的任何建议。
Josh、您好!
我测量了13.5µs μ s 锁定时间从15000MHz 跳到9500MHz。
OSCin = FPD = 100MHz、默认 EVM 环路滤波器、CHDIV = 4。
我的编程序列。
1、R16 (VCO_DACISET)
2. R19 (VCO_CAPCTRL)
3. R20 (VCO_SEL)
4. R36 (PLL_N)
在15000MHz 时: VCO_SEL = 7;VCO_CAPCTRL = 32、VCO_DACISET = 297。
在9500MHz 时: VCO_SEL = 2;VCO_CAPCTRL = 47、VCO_DACISET = 292。
感谢您的测量、这让我希望能够获得所需的锁定时间。 是否启用了分数模式? 我知道我在这两个频率之间进行调整的是整数 N 个情况、但这只是一个测试情况。 我的合成器是小数、分母为20。 这会影响调优时间测量吗?
我的编程序列是 R19、R16、R20、R36、R37 (PFD_DLY_SEL)、 R43 (F)、R14 (CP)、R0 (FCAL_EN)。 CHDIV = 1。
我将查看我的设置、并确保没有其他东西可以屏蔽调谐时间。
感谢你的帮助。
您好!
我在其他方面工作了几个星期、但我现在又回到了这个问题。 我能够使用强制设置获得~ 60us 锁定时间。 我的状态机需要~ 14us 才能运行、因此器件锁定的速度大约为46us。 锁定时间可以、但我也尝试使用 SYNC、似乎 SYNC 需要自动校准、这将再次花费数百微秒。 是否可以将同步功能与强制设置结合使用?
我还在评估板上测量了 LMX2594的15000至9000 MHz 跳转的锁定时间。 结果是~ 187 μ s、奇怪的是、我是否使用了部分辅助功能、锁定时间不受影响。 要在 TICS Pro 中使用部分辅助功能、我将频率设置为所需的值、然后点击"Estimate Values"按钮、该按钮会写入3个起始值寄存器、然后切换 FCALC_EN。 我做得正确吗?
Noel、您好!
187us 既获得了部分帮助、也没有获得任何帮助。 使用部分辅助似乎没有任何改进、这是奇怪的。 另外,187us 让我感到惊讶,因为 VCO 校准时间应该在30-50us 范围内,所以我应该比全辅助号码的差30-50us。
现在、我只是尝试验证 LMX2594评估板上数据表中的调优时间测量值。 使用 Fosc = 200MHz 和 FPD = 100MHz 时、VCO 校准时间应约为50us。 当我运行该测试时、我的调谐时间为163us。 我们已经显示了环路稳定时间很短(~ 16us)、因此我的最坏情况编号应在~ 70us 范围内。
您能否向我发送数据表中用于 VCO 校准时间的寄存器设置? 此外、数据表中的这些数字是否使用与评估板相同的环路滤波器?
谢谢、
-Josh