This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595 EVM -输出功率超低

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859547/lmx2595evm-lmx2595-evm---output-power-is-super-low

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

在 未启用倍频器的情况下测试 LMX2595 EVM 和8GHz 下的输出功率是很好的、在50 Ω 电阻器上拉时的输出功率约为3.62dBm、在电感器上拉时的输出功率约为6.92dBm。 但是、当我使倍频器获得16GHz 时、50欧姆电阻器上拉电阻器上拉电阻器时、功率会显著降低至-30.3dBm、而电感器上拉电阻器上拉电阻器上拉电阻器上拉时、功耗会显著降低至- 根据数据表 P.63输出功率图58、16GHz 时的输出功率应约为-1dBm。 更改 DBLR_IBIAS_CTRL1不会提高输出功率、并且在 TICS Pro 中调整 OUTA_PWR 寄存器的宽度也几乎没有效果。 初始输出电感器和电容器不是为16GHz 设计的、在将输出重新调整为16GHz 时的1nH 电感器谐振和16GHz 时的0.3pF 电容器谐振之后、输出功率结果比我在上面测量的数字差5 - 7dB。 我已经将该器件设计为产品、电路板正在制造中、因此我对输出功率感到不安。 如果您有任何改进输出功率的建议、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    只想确保您已将 R45[12:11]、OUT_MUX 设置为0x2和 R27[0]、VCO2X_EN=1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、感谢您的快速回复。 寄存器 R45设置为0x2DD0D4、寄存器 R27设置为0x1B0002。 我似乎错过了检查 VCO2X_EN 的机会、点击后、我立即将功率升至-18dBm 左右。 结果要好得多、但仍远低于数据表值。 您能想到会提高功率的其他任何东西吗? 您是否测量过其他 LMX2595 EVM 板并检查了输出功率、它们是否与数据表相匹配? 供参考、我检查了电缆损耗、其大约为-1.5dB、直流电压设置为3.3V、目前电流消耗为430 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我可以设置您的 TICS Pro 寄存器吗?

    参考时钟频率是否= 100MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、我将板载100MHz VCO 用于 REF。 这些寄存器如下:

    R112 0x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0000
    R105 0x690021
    R104 0x680000
    R103 0x670000
    R102 0x660000
    R101 0x650011
    R100 0x640000
    R99 0x630000
    R98 0x620000
    R97 0x610888
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x560000
    R85 0x550000
    R84 0x540000
    R83 0x530000
    R82 0x520000
    R81 0x510000
    R80 0x50000
    R79 0x4F0000
    R78 0x4E0003
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B0800
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470081
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E0322
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C0000
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A9001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340820
    R51 0x330080
    R50 0x320000
    R49 0x314180
    R48 0x300300
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07FD
    R45 0x2DD0D4
    R44 0x2C3FA3
    R43 0x2B0000
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x2703E8
    R38 0x260000
    R37 0x250404
    R36 0x240050
    R35 0x230004
    R34 0x220000
    R33 0x211E21
    R32 0x200393
    R31 0x1F03EC
    R30 0x1E318C
    R29 0x1D318C
    R28 0x1C0488
    R27 0x1B0003
    R26 0x1A0DB0
    R25 0x193115
    R24 0x18071A
    R23 0x17007C
    R22 0x160001
    R21 0x150401
    R20 0x14E048
    R19 0x1327B7
    R18 0x120064
    R17 0x11012C
    R16 0x100080
    R15 0x0F064F
    R14 0x0E1E30
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C5001
    R11 0x0B0018
    R10 0x0A10D8
    R9 0x090604
    R8 0x082000
    R7 0x0740B2
    R6 0x06C802
    R5 0x0500C8
    R4 0x040A43
    R3 0x030642
    R2 0x020500
    R1 0x010808
    R0 0x00251C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    输出功率不是最大值 outa_PWR=63。 有关详细信息、请参阅数据表图26。 尝试使该寄存器等于大约31。  

    R25应更改为0x190C2B。 (0x0C2B = 3115)

    希望这些更改能解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这些寄存器设置是成功的! 我在16GHz 下测量5.3dBm 的输出功率。 我所做的唯一硬件修改是安装 Coilcraft 0402HP-1N0X、1nH 电感器上拉至输出3.3V (16GHz 谐振)、3.3V 旁路电容器和输出串联电容器 Murata GRM1555C2AR40BA01D (电容、0.4pF、100V、COG、0402)谐振、16GHz。 除了您建议的寄存器设置之外、没有进行其他修改。 相位噪声 I 测量值与数据表 P.16图10类似、但略差。 我测量-100.5dBc/Hz @ 10KHz、-101.8dBc/Hz @ 100KHz 和-119.5dBc/Hz @ 1MHz。 感谢您的建议和支持!