Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2595
在 未启用倍频器的情况下测试 LMX2595 EVM 和8GHz 下的输出功率是很好的、在50 Ω 电阻器上拉时的输出功率约为3.62dBm、在电感器上拉时的输出功率约为6.92dBm。 但是、当我使倍频器获得16GHz 时、50欧姆电阻器上拉电阻器上拉电阻器时、功率会显著降低至-30.3dBm、而电感器上拉电阻器上拉电阻器上拉电阻器上拉时、功耗会显著降低至- 根据数据表 P.63输出功率图58、16GHz 时的输出功率应约为-1dBm。 更改 DBLR_IBIAS_CTRL1不会提高输出功率、并且在 TICS Pro 中调整 OUTA_PWR 寄存器的宽度也几乎没有效果。 初始输出电感器和电容器不是为16GHz 设计的、在将输出重新调整为16GHz 时的1nH 电感器谐振和16GHz 时的0.3pF 电容器谐振之后、输出功率结果比我在上面测量的数字差5 - 7dB。 我已经将该器件设计为产品、电路板正在制造中、因此我对输出功率感到不安。 如果您有任何改进输出功率的建议、我们将不胜感激。