This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:单端直流耦合输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860344/lmk04828-single-ended-dc-coupled-output

器件型号:LMK04828

您好!  

我想使用 LMK04828的 SYNC/SYSREF 功能从 SDCLK*输出中生成触发脉冲,并使用每个输出来驱动板外的单端50欧姆同轴电缆。 我找不到任何有关 TI 的参考资料来建议如何做到这一点、但我确实从替代供应商那里找到了以下内容-  

大胆地说、我无法使用支持 IBIS 的仿真工具、我可以使用这种方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您正在寻找以下内容吗? 这可通过 LMK04828实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、我仅使用 SYNC 和 CLKin1输入、其目的是从 SDCLKout 引脚生成与 CLKin1完全对齐的脉冲。 因此、输出不是周期性的、标记空间比可能会有所不同。 为了最大限度地减少布线、只有 LVPECL 输出的正极端子会进行非板载布线。 输出不是直流平衡、因此我认为交流耦合不合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    图57中的电路需要修改、负输出引脚未端接。