This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:与输出抖动相关

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214, CDCE813-Q1, CDCE6214-Q1, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861323/cdci6214-related-to-output-jitter

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214CDCE813-Q1CDCE6214-Q1LMK04832

您好!

我使用 CDCI6214 IC 来消除电路中的抖动... 但 IC 未移除合适的 jiiter...please 请参见随附的图像  

如何使用此 IC 消除低于100ps 的抖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piera、

    CDCE6214是针对时钟生成而设计的。 我不确定它是否用于抖动消除。

    时钟频率是多少?  

    一般而言、示波器无法准确测量时钟抖动。 我们需要像 E5052这样的测试设备来测量时钟抖动、尤其是在时钟频率较低时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入时钟频率为74.25MHz……输出频率为2MHz

    TI 推荐用于抖动消除电路的 CDCI6214 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看您在该链接中建议的链接... IC 以了解抖动消除电路

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/830978

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piera、

    我曾提到过、CDCE6214-Q1的抖动性能比 CDCE813-Q1更好、但我的意思是、它在清洁源中增加的抖动更少。 我不建议将其用于抖动消除。  

    请访问我们的抖动清除器产品系列。 http://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/products.html

    从技术上讲、只要环路带宽足够窄、任何 PLL 都可以用于抖动消除。 但出于此目的、VCO 相位噪声需要非常低。 建议使用 LMK04832来消除抖动。

    此致、
    Hao