This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:CAN't 匹配频率

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860727/lm567c-can-t-match-freq

器件型号:LM567C

无法匹配 freq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向问题添加更多详细信息吗?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将引脚1的电容从4.7uF 更改为1uF、并且 C2=0.1uF 时、我已经解决了这个问题。

    在数据表中、 仅需要 C1 (oin1)>2C2 (PIN2)、为什么?

    答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C3用于滤除输出端的交流分量。 它不需要特定值、因此唯一的要求是使其至少为 C2值的两倍。

    此致、
    Hao