This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:锁定时间和环路带宽计算

Guru**** 2695825 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860805/trf3765-lock-time-and-loop-bandwidth-calculation

器件型号:TRF3765

大家好、

我在设计中使用 TRF3765 PLL、以便从25MHz 参考时钟生成3200MHz 输出。

我的设计中使用的环路滤波器与数据表中针对1.6MHz FPD 的设计几乎相同。

c1 = 47pF、c2 = 560pF、r2 = 10k Ω、c3 = 5pF、r3 = 4.7k Ω、 C4 =开路、R4 = 0欧姆。

在此设计中、PLL 的锁定时间为500us。

我需要计算上述设计的热锁定时间和热环路带宽。

如何根据上述 R、C 和频率值计算这两个参数?

提前感谢、

此致、
Santhana Krishnan T L