This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110T:DS90LV110TMTC 的热性能信息请求

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV110T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860972/ds90lv110t-thermal-information-request-for-ds90lv110tmtc

器件型号:DS90LV110T

大家好、

我们的客户请求 提供 DS90LV110TMTC 的可用热性能信息。
请告诉我它是否可用、尤其是 θJA、 θJB 和 θJC。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    我们没有 DS90LV110T 的热性能数据。 我申请了该器件的热模型仿真、并将在数据可用时立即更新此 TT。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    θ JA 为59.1°C/W 此外、最高结温为150DegC。 凭借195mA 的最大电流消耗、这将最大工作结温设置为125DegC。

    此致、Nasser