This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:正在寻找合适的解决方案

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, LMX2541, LMX2581, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861223/lmx2531-looking-for-the-right-solution

器件型号:LMX2531
主题中讨论的其他器件: LMX2541LMX2581LMX2572

尊敬的专家:

我是否可以就以下规格发表意见?

-与 LMX2531类似

10kHz 时为-90dBc/Hz (典型值)。 -83dBc/Hz 不足以满足客户的要求。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在10kHz 偏移时、LMX2531无法满足-90dBc/Hz 要求。

    请尝试 LMX2541或 LMX2572或 LMX2581。