This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:EMI 降低晶体振荡器替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502, CDCS501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861230/cdcs502-emi-reduction-crystal-oscillator-replacement

器件型号:CDCS502
主题中讨论的其他器件: CDCS501

大家好、

客户将 PCS3P7303AG 用作 其 EMI 降低时钟 IC、如下图所示。

我们是否可以使用 CDCS502替换它?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    PCS3P7303A 数据表未说明它如何降低 EMI、我只是假设它是 SSC。

    因此、我们可以使用 CDCS501、502或503替换它。