This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:IN0/IN1的公共输入

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861466/cdclvd2102-common-inputs-to-in0-in1

器件型号:CDCLVD2102

你(们)好

我们正在寻找 来自 IDT 的1:2扇出缓冲器、如85411

我们能否使用 CDCLVD2102并连接两个输入进行等效配置?

如果您发现任何问题、请告诉我您的观点。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na、

    CDCLVD2102是一款双路1:2多路复用器、如果您只需要其中一个通道、则可以使用 EN 引脚禁用其中一个通道。