This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:通过 USB2ANY 和 TICS Pro 控制 LMK04616器件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860944/lmk04616-control-lmk04616-device-through-usb2any-and-tics-pro

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

是否可以通过 USB2ANY 软件狗和 TICS Pro 软件配置在定制板(而不是 EVM)上实现的 LMK04616器件?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    是的、这是可能的。 最直接的方法是将 USB2ANY 接头引脚分配和连接直接从 EVM 复制到您的新设计中。 如果不需要引脚同步或复位等 GPIO 引脚控制功能、则也可以将接头连接简化为仅 SPI 线路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    此致、

    C é dric Labross