This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:用于仿真的 SPICE 模块

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859267/tpl5100-spice-module-for-simulation

器件型号:TPL5100

各位专家:

我在电路中使用了 TPL5100毫微时间、现在我想对我的电路进行仿真。 但是 、我找不到用于仿真的 SPICE 模块文件。

请帮帮我。 非常感谢。

此致、

JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JT、

    恐怕我们没有该部件的 Spice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回复。 请问您有一个与 TPL5100相似的器件(微型定时器)、但有 SPICE 模块文件吗?

    此致、
    JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JT、

    我认为我们没有这种产品的 Spice 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung /专家:

    如果我想使用电路中的这个组件来仿真我的电路、我应该怎么做?

    此致、

    JT   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JT、

    您希望进行哪些仿真?

    我们有 IBIS 模型、可用于简单的 SI 仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Noel Fung:

    我正在使用低功耗升压电路、并使用计时器来控制升压电路的运行。

    我要仿真的是输入电压和输出电压、以查看升压转换器的效率。 TPL5100时间仅作为一个组件。 但该部件没有 SPICE 模型。

    我应该怎么做? 您对我是否有任何尝试仿真我的电路的建议或替代方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JT、

    我认为定时器基本上被用来生成一个周期脉冲(MOS_DRV)、时序由三个硬件引脚(D0、D1、D2)设定。 您实际上不需要计时器的仿真模型。 我不是 SPICE 仿真专家、但我认为您可以使用电压源并编辑其参数、使其成为周期性脉冲发生器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的建议、Noel Fung。 我会尝试这个。