This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:LMK04806滤波器设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860968/lmk04806-lmk04806-filter-design

器件型号:LMK04806

尊敬的团队:

如何设计 LMK04806的1级环路滤波器? 例如、阶段1的频率为10MHz、我要将带宽设置为300Hz、如何设置电阻器和电容器? 是否有任何参考资料?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    请查看 PLLatinum Sim 软件、该软件包含 LMK04806 PLL1的配置文件。

    此致、