This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:EVM 软件 GUI 的源代码

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2G, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859895/cdcm6208v2g-source-code-for-evm-software-gui

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

我们希望在应重新配置发生器时钟输出的系统中使用 CDCM6208V2G IC。

为了进行测试 、我们使用 CDCM6208 EVM 软件来生成正确的配置文件(.INI)、并使用 CDCM6208_IniToH.exe 软件将其转换为存储在.h 文件中的寄存器值。 然后、通过我们 MCU 的 SPI 接口配置 CDCM6208 IC。  

由于这是一个嵌入式系统、我们无法使用 CDCM6208 EVM 软件 GUI 或将所有可能的配置存储在我们的 MCU 中、因为它很容易实现配置变体。 我们需要计算 MCU 中 CDCM6208 IC 的寄存器值。  

是否有适用于 CDCM6208 EVM 软件 GUI 的源代码? 是否有关于如何为 CDCM6208 IC 配置实现寄存器值计算的用户指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有何回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyta、

    遗憾的是 、GUI 的源代码不可用。 除了数据表、我们没有其他用于描述寄存器配置的配套资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少拥有部分源代码、其中会计算所有分频器和环路滤波器参数、这将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyta、

    遗憾的是、原始 GUI 的源代码不可用。 随附的是 Tiscpro 调整 GUI 的源 GUI。

    e2e.ti.com/.../CDCM6208V2.zip

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyta、

    遗憾的是、原始 GUI 的源代码不可用。 随附的是 Tiscpro 调整 GUI 的源 GUI。

    e2e.ti.com/.../0333.CDCM6208V2.zip

    此致、

    Hao