This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM 的相位噪声上升

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859424/lmx2592evm-lmx2592evm-rise-in-phase-noise

器件型号:LMX2592EVM

您好!  

我有一位客户正在使用 LMX2592EVM、

当他检查10Hz 和1kHz 之间的相位噪声时、

他在达到300Hz 后看到相位噪声大幅上升,

它不会立即产生相位噪声、它会不断上升、

 

他使用的参考时钟为40MHz、 输出为6-7.5GHz。

 

您以前是否听说过此 EVM 存在此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    低于1kHz 时、相位噪声基本上由参考时钟决定。 40MHz 时钟来自哪里?

    BTW、您是否有测量的屏幕截图?  

    您能否提供 TICS Pro 配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        e2e.ti.com/.../2642.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    对于40MHz 时钟、它来自 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    EVM 中的板载 XO 频率为100MHz。

    该 XO 是一款低成本、低性能的 XO、其近端相位噪声已知会很差。  

    如果您想要更好的<1kHz 偏移性能、请将此 XO 替换为高性能 XO、例如 Vectron VC-708。

    BTW、其 TICS Pro 配置未进行优化。 尽管未使用 OUTB、但输出多路复用器应设置为"VCO"。 FPD 太低、整数模式仍然正常、但分数模式下的相位噪声将很差。 我们不建议使用大于1.5倍的电荷泵增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在电路板(包括所有配电系统等)上测量的 TCXO 的相位噪声。

     


     

     

     

    我们是否应该 在 EVM 上查看此内容并检查发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您的图不是从 TCXO 输出获取的、而是 PLL/合成器输出。  

    我刚刚检查了系统、我们从不更改原始板载 XO、因此其频率为100MHz。  

    无论如何、为了改善<1kHz 的噪声、需要一个高质量的基准时钟。  

    这是一个具有相当高质量参考时钟的图。 我使用了 TICS Pro"默认配置"、但将电荷泵增益框值更改为"2.5mA"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVB 上 OUT TCXO 的结果。

    TCXO 相位噪声规格是

    100Hz              ≤-117dBc/Hz

    1kHz                ≤-137dBc/Hz

    10kHz              ≤-150dBc/Hz

     

    如果您认为有更好的配置可供使用,我很乐意获得指导。

    我们已经尝试了提出的问题,但有一个很小的变化。

    使用该基准(40MHz)的 LMX 相位噪声的结果为:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我想再次强调、<1kHz 噪声由基准时钟决定、我们在 PLL 中不能做任何改进。  

    但是、我注意到5.4GHz 时测得的总相位噪声比我的测试数据差。 它们是否仍然使用5MHz 相位检测器频率? 这不是一个好主意。 他们能否尝试使用100MHz 相位检测器频率?