This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2827-1:降压侧 SR 控制器。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24610, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858593/uc2827-1-the-buck-side-sr-controller

器件型号:UC2827-1
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC24610UCC24624

您好 TI 团队

我想设计一个20A 电流馈送推挽(CCM)。

我认为我需要一个 SR 控制器和 MOSFET 来降低降压转换器低侧电流环路的 PD。

那么、您有什么建议吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chun

    第一个问题是您的 PSU 的输出电压是多少。 然后检查您从 SR 获得的效率增益是否值得增加复杂性。 总之、TI 提供了一系列 SR 控制器

    UCC24610、UCC24612、UCC24624。 这里是产品选择表的链接、我在其中获取了这些器件编号。

    www.ti.com/.../products.html

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 科林

    第一个问题是您的 PSU 的输出电压是多少。

    这是一个降压转换器、输入电压为48V、输出电压为 T 至300V。

    感谢您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chun

    感谢您提供相关信息-在输出电压为300V 时、SR 或二极管的选择将会与此类似

    二极管 VF - 0.8V、可能会更高、因为高压超快速 Si 二极管的 VF 很高。 在20A 时、这是16W 的损耗。 在两个器件之间拆分-中间抽头的次级侧的每一端各一个-因此每个器件将损失8W 功率。 6kW 产生的16W 损耗是效率下降0.25%。

    SRS 假设器件为0.25m Ω、每个器件的损耗为7W -通常在25C 时引用 RDS on、因此您需要20m Ω 器件。 效率损耗将为0.23%。 几乎与二极管相同。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级专业

    我将在降压侧使用 SR、并在次级推挽式变压器中使用二极管。

    谢谢你。