This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110EVM:最大时序

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860419/tpl5110evm-maximum-timing

器件型号:TPL5110EVM
主题中讨论的其他器件:TPL5110

尊敬的所有人:

对于 TPL5110、最大值为7200秒(2小时)。

我想将其用于更长的时间间隔、例如5小时、12小时和24小时。

我想知道是否还有其他选择。 谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LB、

    当需要更长的时间周期时、客户将实现 D 触发器的分频器。  6 D 触发器会将计时器周期增加到~128小时。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    谢谢、非常感谢您的善意帮助。 )

    祝你度过美好的一天!

    此致、