This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858018/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595

您好、先生、

      我正在使用 LMX2595 EVM 在200MHz 带宽下生成17GHz 信号。 我使用参考专业板生成了100MHz 频率、在该频率下、我将在参考专业板的输出端获得谐波。 我不知道我的 PLL 为什么不 锁定。  即使锁定检测器在 EVM 中也不闪烁。 当我尝试生成17GHz 时、LMX2595 EVM 的输出也具有频率为4.2GHz、8.5GHz 的谐波。 我尝试通过外部源在没有谐波的情况下将基准输入馈送到 LMX2595 EVM。 据我所知、这是由于 PLL 未锁定。 请告诉我所需的必要更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    首先、请使用默认模式以确保其正常工作。 然后将 VCO 更改为8500MHz、并确保再次锁定。  

    之后、将 A 通道多路复用器更改为 VCO 倍频器;检查 VCO2X_EN 位;将 B 通道多路复用器更改为 SysRef (这将禁用通道分频器)。 最后、取消选中 SEG1_EN 位。  

    使用 Ref Pro 作为参考时钟、我们看到 LMX 的输出具有多个100MHz 杂散。 您可以尝试使用外部参考时钟源进行再次验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的快速回答,但我曾尝试过,并有几个问题

     

    1) 1)即使在默认模式下加载之后、PLL 也不会锁定。 输出在7GHz 时不稳定、但锁定检测器 LED 亮起。 对于高达2GHz 的频率、输出是稳定的。   

    2) 2)我检查了通信、一切都很好、但我不知道为什么较高频率下的行为很糟糕。  

    3) 3) VCO 的调谐电压在所有频率下都是相同的。 根据我的知识、VCO 输出频率会根据输入调谐电压而变化。 (因为环路滤波器配置在所有情况下都是相同的)。

    4) 4)您如何声明设计的环路滤波器在设计为15GHz 时适用于整个频率范围。 尽管有不同的 VCO 内核可用。  

    当 PLL 配置为默认模式时、我连接了视频。  

    请告诉我硬件需要进行哪些更改才能获得稳定的输出

    e2e.ti.com/.../LMX2595-stability-check.mp4

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您的 EVM 是否附带板载100MHz XO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 上有板载100MHz XO。 我曾尝试使用参考专业版(具有偶次和奇次谐波)和信号发生器(干净且稳定的100MHz)的参考信号100MHz。 在这两种情况下、输出都不稳定。

    提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您是否移除了 XO 的电源并更改了电阻器网络以使其接受外部参考时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我很抱歉,我没有这样做。 根据用户指南、我已为 EVM 提供3.3V 和600mA 电流。

    1) 1)您能否告诉我们如何禁用片上 XO 振荡器并更改电阻器网络以接受该振荡器、从而使用外部振荡器。

    2) 2)没有找到如何禁用片上 XO 振荡器的位置。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您是否有 EVM 用户指南(SNAU219、无后缀)? 转至附录 D、您将看到详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我已经看到过它、但是根据用户手册中的附录 d、建议将电阻器 R24b 连接到 OSCin 路径。 我需要用导线或什么短接路径。 所有的轨道都已经完成、我认为不需要进行任何进一步的连接。 请告诉我先生并详细说明。 我的时间已经很短了。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    请遵循附录 D 中的建议。下面显示的是外部单端输入的修改。 OSCinP 或 OSCinM 都可以连接到外部时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生! 我之前看过这个原理图、但是电路板上的轨道(连接)。

    1) 1)如何手动移除 EVM 板上已从 R33连接到 Vcc、从 R24b 连接到片上振荡器的引脚5等... 以连接外部源。

    请告诉我 删除这些已建立的连接的过程。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您需要使用烙铁来拆卸或添加这些组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试 LMX2595EVM 时、您是否使用了来自片上振荡器或外部源的基准信号。

    1) 1)如果它来自外部源、那么您是否对电阻器进行了解焊以更改电阻器路径。 我不认为这样去焊组件、因为焊接 很近。  

    2) 2)您是否具有 EVM 用户指南中数据以外的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    该产品已上市将近两年、我们已经使用外部时钟源和板载 XO 对 EVM 进行了数千次测试。  

    参考时钟对合成器的性能起着重要作用、我们无法使用跳线和接头在板载时钟和外部时钟之间切换。 当我们更改时钟源时、需要一些手工焊接工作、这并不困难。