This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616EVM:电路板尺寸

Guru**** 2693865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859550/lmk04616evm-board-dimension

器件型号:LMK04616EVM

您好、E2E、

你好。

需要你们的帮助、我们有一位客户在寻找 LMK04616EVM 的电路板尺寸。
感谢您对此的支持。

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 尺寸为180mm x 220mm

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的快速响应!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    你好。

    客户有后续询问、要求提供电路板上安装孔的位置和尺寸、以及外尺寸。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您的客户是否要将 EVM 安装在黑盒中?

    这是安装孔的位置。 左下角为(0、0)。 孔的钻孔尺寸为3.2mm。

    e2e.ti.com/.../4616evm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢! 如果客户有进一步的询问、我会通知你们。

    艺术