This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:选择晶体

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859972/bq32002-choice-of-crystal

器件型号:BQ32002

您好!

与数据表中列出的12pF 规格相关、是否可以使用具有6pF 负载电容的晶体或是否需要12pF +/- 10%的晶体?

具体说明-我是否可以使用以下两种方法之一:

Epson 时序:  MC-306 32.7680K-A:RoHS  (12.5pF)  

或:

Epson 时序:  MC-306 32.7680K-E3:RoHS  (6pF)。

谢谢

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    建议使用12pF 负载电容器、但6pF 可能正常。 使用6pF 负载电容器将导致振荡频率出现一些频率误差;它将比预期的快。 请参阅此应用手册的图5:  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    明白。

    此致

    开放的我们党