This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LMK04616和 CDCLVP1204电压电平兼容性

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, CDCLVP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858308/lmk04616-lmk04616-and-cdclvp1204-voltage-level-compatibility

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204

您好!

我正在寻找如何使用 CDCLVP1204的输入在 LMK04616的 CLKOUT 输出的交流耦合中正确连接。
两个组件似乎不兼容电气:
- LMK04616可生成至少(在4mA HSDS 模式下) 958mVpp 的 VOD
- CDCLVP1204预计 VID 介于0.2Vpp 和1Vpp 之间。
我是否应该担心组件之间的这一小幅张力?
为了保护自己免受其影响、我曾考虑将 LMK 电阻系列的输出置于线路上
为了适应这些电压电平、我计划在 LMK04616的 CLKOUT 上放置串行电阻器。
您建议我做什么?

此致
DDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDC:

    LMK04616 HSDS-4mA 的 VOD 为958mVpp 差分电压、而 CDCLVP1204的 VID 为1.5Vpp 差分电压、可在没有分压器的情况下连接在一起。

    使用 CDCLVP1204数据表中图18和19所示的连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。
    请问在4mA HSDS 下 CLKOUT 的最大 VOD 是多少?
    我找到 OSCout 的此信息,而只有 CLKOUT 的典型值指定为:(

    此致
    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我没有最大值 数据、但我希望容差与 OSCout 缓冲区类似、近似值 +/- 170mV。