This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEP11:降低共模输出电压

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVEP11, ADC12DJ3200, LMK04828, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859563/sn65lvep11-reducing-common-mode-output-voltage

器件型号:SN65LVEP11
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200LMK04828DAC38J84

您好!

我们计划使用 SN65LVEP11将 LVDS 信号从 FPGA 转换为 LVPECL、以连接到 ADC12DJ3200时间戳引脚。

ADC12DJ3200的时间戳引脚也可用作 ADC 的 JESD204b 同步、由于这是一个低占空比信号、因此建议将 LVPECL 信号与 ADC12J3200的时间戳引脚进行直流耦合。

现在、LVPECL 标准将2V 指定为共模电压。

但 ADC12DJ3200时间戳引脚仅支持0.5V 最大共模电压。

因此、SN65LVEP11的输出端需要一些额外的电阻分压器或其他电路、以将共模从2V 降低到0.5V、但同时摆幅应超过 ADC12DJ3200时间戳引脚所需的0.4vpp。

我已经用 SN65LVEP11尝试了下面的电路、在这个电路中、LMK04828 LCPECL 输出共模被使用分压电阻器连接到 DAC38J84的 sysref 引脚来减少、DAC38J84的共模电压也支持0.5V。

但在我的示例中、共模电压大约为0.9V。

好的、大家可以建议使用一个电路将 SN65LVEP11 LVPECL 输出与 ADC12DJ3200的时间戳引脚进行直流耦合、共模电压为0.5V、摆幅足够。

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行的任何更新。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们更改共模电压的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit

    您是否尝试移除 R98和 R89、将 R106、R105、R115、R116更改为50欧姆、 并在 R15/116和 GND 之间添加另一个电阻器?

    电阻的计算公式为

    R = VCM /((VOH+VOL)*0.5 - VCM)/25)

    Vcm = 0.5V

    VOH = 1.425V

    电压= 0.759V

    R = 21 Ω

    谢谢
    David