This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:支持 SSC 以降低 EMI 的时钟发生器关于

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/857782/cdce925-clock-generator-with-ssc-support-for-emi-reduction-about

器件型号:CDCE925

您好;

CDCE925灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器、我希望使用具有 SSC 支持的 EMI 降低技术制造100Mhz 波形发生器。  我需要生成方波、三角波和正弦信号。 如果我将 AD5932的信号输出输入 CDCE925的 VCO 输入、我是否可以增加信号频率?  那么、CDCE925 IC 是否接受所有三种类型的信号作为输入?  

辛凯勒里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faruk、

    我不太理解你的问题。

    CDCE925是一款具有 SSC 的 CMOS 时钟发生器。 其输出为方波时钟、不能是正弦波或三角波。

    SSC 发生器是内置的、您可以启用它、我们支持向下扩展和中心扩展、具有不同的可配置调制深度。 SSC 调制形状为三角形。

    内部 VCO 无法访问。 但是、您可以使用 SSC 调制时钟作为 CDCE925的参考时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    施加到输入端的正弦和三角无法放大信号、那么?  我们实际上需要提高25MHz 或更低的频率。  但该信号可以是方波、三角波或正弦波。  是否有您可以推荐的产品系列?

    辛凯勒里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faruk、

    您是说您想要一款能够以正弦波、方波或三角波格式生成25MHz 信号的产品吗?

    DAC 可能可以这样做。 请在数据转换器论坛中查看此内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faruk、

    请咨询数据转换器组以了解合适的 DAC、我的产品系列没有能够生成正弦、三角和方波信号的器件。