This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:来自 LMK04832的135MHz 和67.5Mhz

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859108/lmk04832-135mhz-and-67-5mhz-from-lmk04832

器件型号:LMK04832

尊敬的 TI:

在我们的一个应用中、我们希望从 LMK04832的 DEVCLK 输出生成135MHz 和67.5Mhz。

一个100MHz 源被连接至 PLL1 clk 输入、而100MHz VCXO 被连接至 OSCin 引脚。

我们无法在 TICS PRO 中生成这两个频率。

你们能不能在 TICS PRO 中生成这些频率并在此处分享 TICS PRO 的屏幕截图。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    一旦 VCO 被设定为正确的频率并且分频器和输出被启用、生成这些频率应该没有问题。

     基于您的100MHz VCXO 和135MHz 输出、这并不是很友好、因为很少有同时为100MHz 和135MHz 的倍数的 VCO 频率、这需要 PLL2 20MHz 的低相位检测器频率。 。  也许可以考虑使用其他 VCXO 频率、例如120MHz、以使 PLL2保持更高的 PD 频率?

    请查看 LMK04832 EVM 的用户指南、其中提供了一些有关如何配置各种设置的帮助提示。

    此致。