This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:同步多个 LMK61E2

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CDCE6214-Q1, LMK04832, LMK04808, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858771/lmk61e2-synchronizing-multiple-lmk61e2

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1LMK04832LMK04808CDCI6214

您好!

我正在考虑使用两个 LMK61E2器件、但无法找到与同步多个器件相关的任何内容。 由于没有基准、这看起来是不可能的。 是否可以使用 OE 引脚(考虑布线长度等)? 您是否对另一个可提供两个输出(旨在节省功耗)、同时提供具有 LMK61E2相似频率输出的分数 PLL 的器件有建议? 谢谢!

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将与设计人员一起检查 OE 引脚是否复位输出分压器。 如果确实如此、那么理论上它应该起作用、但是如果 OE 引脚只使输出静音、那么它将不起作用。 通常、我们的方法是使用 SNYC 引脚或使用零延迟模式。 下面是详细解释这一点的应用手册草稿版本: e2e.ti.com/.../6177.Multi-LMK0482x-SYNC_2C00_-for-customer_2C00_-pre_2D00_release-draft-2019_2D00_01_2D00_23.pdf

    通常、我们建议使用比 LMK04808更新的器件。 最推荐使用 LMK04832。 但对于您的用例而言、这些似乎过于复杂。 CDCE6214-Q1还支持同步引脚和零延迟模式、并且尺寸小且价格便宜、因此您可以查看一下。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您推荐 CDCE6214-Q1。 这是一款极具吸引力的产品、可能满足我的需求。 您是否知道该器件何时发布? 如何订购 EVM? 我快速了解了 CDCI6214 (因为我不需要汽车认证)。 您认为这是有效的替代吗?

    当您了解 LMK61E2同步时、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    刚刚与设计人员确认。 OE 引脚仅将输出缓冲器断电。 它不会重置输出分频器、因此不能用于输出同步。 CDCI6214仅支持整数模式、CDCE6214-Q1具有分数 PLL。

    该器件将在大约2周内完全发布。

    此致、

    Hao