This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 启动 CTT 时、可以#39;t 选择器件

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKTREETOOL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/857261/when-start-ctt-can-t-select-device

主题中讨论的其他器件:CLOCKTREETOOL

OS 为 windows 10、安装 Java 1.8.0_231、下载 CTT-Automotive-v1.0.0.8并进行安装。

安装后、右键单击 CTT-Automotive-v1.0.7.jar、  

在 CTT UI 上、无法选择任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用 user="user5892527"]

    OS 为 windows 10、安装 Java 1.8.0_231、下载 CTT-Automotive-v1.0.0.8并进行安装。

    安装后、右键单击 CTT-Automotive-v1.0.7.jar、  

    在 CTT UI 上、无法选择任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在安装文件夹中是否有"XMLFiles"文件夹? 当安装管理器未解压缩目标目录中的所有必要文件夹时,通常会发生这种情况。 确保将该工具安装在具有 RW 访问权限的目录中(如在桌面或其他设备上)。  

    希望这对您有所帮助、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  的、具有"XMLFiles"文件夹、文件不是只读的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试附加的软件包吗? 我想知道从 TI.com 网站下载是否对您无效。

    e2e.ti.com/.../CTT_2D00_Automotive_2D00_v1.0.0.8.zip

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    一天左右没有反应。 您是否有机会尝试附加的文件?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    附加的文件与我之前使用的文件相同。 我进行了比较、超出了对比范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、您的系统看到这些 XML 的方式也必须有问题。 这可以是中文编码吗? 可以为我做这件事吗? 打开命令行并执行  

    Java -jar / 

    然后向我发送错误消息?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex

    如果先转到 CTT 路径、然后启动 jar 文件、则没关系。

    命令为:

    CD

    Java -jar CTT-Automotive-v1.0.0.8.jar

    然后可以选择 DIVice。

    Java -jar / ,不正常

    该版本在 当前目录中搜索 device_SR.xml。

    C:\Users\fengjiang >Java -jar C:\ti_CTT\TI_Clock_Tree_Tool\CTT-Automotive-v1.0.0.8\CTT-Automotive-v1.0.0.8.jar
    java.io.FileNotFoundException:C:\Users\fengji\XMLFiles\device_SR.xml (系统找不到指定的路径。)
    java.io.FileNotFoundException:C:\Users\fengji\XMLFiles\device_SR.xml (系统找不到指定的路径。)
    在 java.io.FileInputStream.open0 (本机方法)
    在 java.io.FileInputStream.open (未知源)
    在 java.io.FileInputStream。 (未知来源)
    在 java.io.FileInputStream。 (未知来源)
    sun.net.www.protocol.file.FileURLConnection.connect(Unknown 来源)
    sun.net.www.protocol.file.FileURLConnection.getInputStream(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityManager.setupCurrentEntity(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLVersionDetector.determineDocVersion(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(Unknown 来源)
    com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(Unknown 来源)
    位于 org.ti.clockTreeTool.SilicRevision_XMLParser.ParserSilicRevision_XML.parseXMLFile (ParserSilicRevision_XML.Java:44)
    位于 org.ti.clockTreeTool.SiliconRevision_XMLParser.ParserSiliconRevision_XML。 (ParserSiliconRevision_XML.Java:34)
    org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev.prepareGUI(checkDev.java:102)
    请访问 org.ti.clockTreeTool.infoScreen.checkDev。 (checkDev.java:45)
    位于 org.ti.clockTreeTool.simulation.ClockTreeTool.main (ClockTreeTool.Java:85)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、这对我也不起作用、所以你是对的、首先将 CD 放入 jar 所在的安装文件夹中、然后执行"Java -jar CTT-Automotive-v1.0.8.jar"。

    这对您来说很有用。 请将此帖子标记为已解决。  

    但是、我希望确保其他用户也不会遇到此问题。 如何在控制台外运行 jar? 您说过右键单击、然后选择什么?  

    谢谢、

    Alex