This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858864/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

主席先生,我还有几个疑问,请澄清   

1) 1)即使在默认模式下加载之后、PLL 也不会锁定。 输出在7GHz 时不稳定、但锁定检测器 LED 亮起。 对于高达2GHz 的频率、输出是稳定的。   

2) 2)我检查了通信、一切都很好、但我不知道为什么较高频率下的行为很糟糕。  

3) 3) VCO 的调谐电压在所有频率下都是相同的。 根据我的知识、VCO 输出频率会根据输入调谐电压而变化。 (因为环路滤波器配置在所有情况下都是相同的)。

4) 4)您如何声明设计的环路滤波器在设计为15GHz 时适用于整个频率范围。 尽管有不同的 VCO 内核可用。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    让我们继续在另一个帖子中回答同样的问题、我将关闭此帖子。