This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:小数杂散变化

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858612/lmx2572-sub-fractional-spurs-variation

器件型号:LMX2572

大家好、

我的客户正在其 ES 板上评估 LMX2572。 在 LMX2572的相同应用和设置下、他们看到了第一个 ES 板和第二个 ES 板之间 LMX2572的次小数杂散差异。  
他们了解解决 方案、即可以将小数 DEN 设置为400001234等不合理数字、以消除这些杂散。 但它们不会这样做、因为小杂散会增加、尽管小杂散水平会降低。
他们想知道 5523MHz 设置的1MHz 和500kHz 杂散或 5629.25MHz 设置的250kHz 和125kHz 杂散有多少不同 LMX2572 特性的变化、部件间或批次间的差异。
是否有任何参考数据?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    在产品开发过程中不能表征杂散。 这是因为杂散频率取决于配置、并且可能有十亿种配置。 我们没有请求的数据。